This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS16630RGE 操作

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235706/tps1663-operation-of-tps16630rge

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件:TPS2663

尊敬的 TI 团队

 

关于 TPS16630RGE 的工作情况、请说明以下两点。

 

(1)我想知道从检测到 UVLO 到 PGOOD 取消置位的延迟时间。

我是否应该参考数据表"7.6时序要求"中的"下降沿"?

如果我还需要考虑其他问题、请告诉我。

 

(2)由于 TPS16630RGE 没有反向电流保护功能、我想在 IC 的输入端放一个肖特基势垒二极管。

在这种情况下、当输入电压关断后、TPS16630 "IN"引脚的电压将由 TPS16630内体二极管的 VF 降至"OUT"引脚的电压。 是这样吗?

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    请按照问题的顺序查看解答。

    1.是的,是的。 只需要考虑这一点。

    2.是的反向电流将流动。 肖特基二极管、您将放置在 VIN 和 GND 之间? 您为什么要放置二极管?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

     

    感谢您的快速回复。

    我想就在 TPS16630RGE 的输入电容之前、将一个二极管与电力线串联。

    目的是在输入电源关闭时、在后续阶段缓和电路中的压降。

     

    此致、

    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    理解这会起作用。 此外、您还可以查看具有反向电流阻断功能的 TPS2663器件。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

     

    感谢您的确认。

    根据数据表中"9.2功能方框图"中的方框图说明、在 UVLO 检测之后、PGOOD 似乎在10us 延迟后失效。

    因此、我认为实际操作如下。 是这样吗?

     

    1. 检测到 UVLO 后、IC 内的 FET 在10us 的延迟后关断。
    2. IC 内部的 FET 关断后、PGOOD 在10ms (典型值)延迟时间后失效。

     

    如果您有任何其他信息、请告诉我。

     

    此致、

    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    是的、您的理解是正确的。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

     

    感谢您的确认。

    仅从方框图来看、看起来 PGOOD 在10us 后无效。

    我认为当修订数据表时、最好在方框图中包含有关10ms 延迟的说明。

     

    此致、

    太郎美