This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:在仿真中应用了 SPICE 模型电容器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236432/tps552882-q1-spice-model-caapacitor-applied-the-simulation

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55288

我对 PSPICE 仿真有疑问。
在 TPS55288上放置理想电容器后、会得到如下所示的干净输出波形。
图1 (黄色虚线)

然而、当我使用实际电容器的 SPICE 模型仿真 TPS55288时、当输出电容器高于某个值(176uF)时、仿真数据显示开关(1.2MHz)尖峰电压(由电容器的寄生参数引起)。 并且过冲和下冲在负载趋势下不可见。
(在实际测试中看起来并不大)。
不过、如果如下图所示放大尖峰、您可以看到过冲和下冲。
图2 (红色虚线)

问题
1) 1)该开关尖峰电压是否是 TPS55288的一个模型问题、因为在我添加实际电容器时并非如此?
2) 2)如果我应用了大量的电容器 SPICE 模型、其他直流/直流仿真是否会显示相同的现象?
3)开关尖峰电压是否可以忽略不计、如果可以、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chul:

    感谢您的联系。

    请查看我的评论如下。

    1.开关尖峰是由您使用的 PSpice 电容器模型导致的、对于电容器供应商提供的 PSpice 模型、它包含 ESL 和 ESR 寄生参数、并且会由于高频开关而导致尖峰电压。 您可以从以下应用手册中找到更多信息。  测量和了解升压转换器的输出电压纹波

    2.是的、在其他直流/直流模型中、使用电容器 SPICE 模型时、您还会观察到尖峰电压、尤其是在升压转换器中。

    3、是的、仿真中可以忽略不计、我觉得不符合实际的测试结果。 由于仿真不包含开关环路上的所有寄生参数、因此 TPS55288的驱动器非常理想、速度非常快。 因此、在实际测试中、尖峰电压将比该值小得多。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    布莱斯