This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:电源管理模块电路审查

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221115/tps62130-power-managment-block-circuit-review

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件: TPS62903

电源管理模块电路回顾

请检查以下电路、以确定元件的值是否设计正确。

-还请检查我们是否在二极管和电感器部件中使用了正确的部件。

我们有安全问题、因此附件中的电路文件会共享给"" mark.choi@ti.com""。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将向 Mark 发送电子邮件、并通过 Mark 提供反馈。 我将关闭该 e2e 主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Amod Vaze

    我已将原理图发送到 mark.choi@ti.com。

    您能告诉我查阅原理图的结果吗?

    谢谢、Jiin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiin、

    我认为 Mark 会提供反馈意见。 我是在4月28日发送的。  

    "我查看了 TPS62130原理图、它们看起来很好。 只需要确保 VIN 在 EN 引脚电压之前出现、因为 EN 引脚的绝对最大值相对于 VIN+0.3V。 他们是否考虑过更新、更小、更高效的 TPS62903? 如果他们处于早期阶段,我一定会看一下。"

    如果有任何问题、敬请告知。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎!