This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:用于控制螺线管的电源问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8210, TPS631000, TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233278/tps631000-issues-with-supply-for-controlling-a-solenoid

器件型号:TPS631000
主题中讨论的其他器件:DRV8210、、 TPS63805

您好

我将 TPS631000用于我的电路。 我正在尝试使用 DRV8210控制螺线管。  

我观察到的情况是、如果 TPS 的输入低于3.2V、我会收到如下所示的抖动信号。 下图是2.9V 输入。 黄色信号是 TPS 输出、蓝色信号是 DRV8210的信号输出

但是、使用3.2+ V 输入时、信号是干净的。 如下所示:

我不知道这里的问题是什么。 TPS 电路设计如数据表中所示。 电感器是数据表中建议使用的 Murata 电感器之一。

此外、TPS 输出中的电压尖峰约为6V。 这似乎很高。 如何纠正该行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输入电压为2.9V 时、是否有可能触发电流限制?  您能否捕获电感器电流的波形?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao

    得到电流波形会有些困难、因为我们没有测量电流波形的仪器。 我正在寻找方法来完成它。

    同时、我尝试了电阻负载、 电流约为14.5欧姆、为227mA。

    在此处、信号保持正常、直至输入电压为2.7V。

    减小输入电压会进一步显示出这些波动。 以下捕捉是2.45V 输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vivek、

    输入电压在器件的 Vin 引脚处测量、还是仅在电源的输出电压处测量?

     发生波动时、您能否捕获输入电容处 Vin 的波形?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao

    输入电压是电源的输出。

    以下是输入电容器的测量值:

    1) 1)黄色信号-输入电容处

     

    2)输出电容处的黄色信号

    3) 3)蓝色-输入电容器处、黄色-输出电容器处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Vivek。

    是否可能触发 UVLO_OFF? 您可以帮助仔细检查?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao

    您能告诉我如何检查 UVLO_OFF 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vivek、

    您可以测量最小输入值、以检查该电压是否小于1.6V。  如果是、大多数情况下、UVLO_OFF 被触发、器件重新启动重复延迟。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao

    我通过稳压电源为其供电。  最小输入电压是我由稳压电源供电的电压。 我所提供的最低电压为2.4V。 但在低于3.2V 时、信号开始波动、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vivek、

    首先、我们应确认是否触发了 UVLO_OFF。   最小电压来测量输入电容器上的电压。

    如果触发了 UVLO_OFF、我们应检查电源能力是否太弱而无法支持、或者从电源到电路板的电缆是否过长而导致阻抗过高。

    第二、如果一切正常、大多数情况下、它应该是由器件本身的电流限制引起的。 您可能需要其他具有更高电流限制的器件、例如 TPS63805/6/7

    此致

    陶氏