This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:EN 引脚控制

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235116/lp8733-en-pin-control

器件型号:LP8733
主题中讨论的其他器件:AM2431

将 LP87334D 用于 AM2431的电源。

请参阅"图5-7。 使用 LP87334D 为支持 LPDDR4存储器的 AM243x (ALV 封装)供电"、位于"使用 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 为 AM64x 和 AM243x Sitara 处理器供电"中。

LP87334D 的 EN 引脚是否有参考电路?

VSYS 为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    驱动 EN 引脚的信号将取决于您的系统。 它只需要是您想要触发电源序列的信号。 通常它可以是来自 VSYS 预调节器的电源正常信号。

    谢谢。

    丹尼尔 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    VSYS 没有电源正常信号。
    请介绍适用于通过5V 电压生成电源正常信号的 TI IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个选项是 TLV809E

    另一个选项是 、如果不需要电压监控、则将 VSYS 连接到 EN。

    谢谢。

    丹尼尔 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    谢谢