This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:发布魔法烟雾

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234854/tlv61048-magic-smoke-released

器件型号:TLV61048

嗨、大家好!

下面是我的原理图中的相关部分:

 TLV61048的电压为5V 时、会释放烟雾。

当电路仅包含 TLV61048和 NRS5020T3R3NMGJ 电感器时、这一问题也可以重现。 仅连接 VIN、EN、GND 和 SW。 FREQ 和 FB 未连接。 请参阅以下试验电路板:

提前感谢您的帮助!

- Laci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laci、

    FB 引脚不能保持开路。  

    如果没有降压、补偿将达到最小值并输出最小占空比。

    这将导致超高的 SW 电压电平并导致器件故障。

     初始故障也可能是由此造成的。

    PNP 可能会关断并导致 FB 电压延迟、然后 SW 会过压。

    您可以将 R43重新连接到 Q3的发射极并查看。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、Fergus!

    您完全正确;将 R43连接到 Q3的发射极解决了问题。

    更新后的原理图: