This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:我想看看您能不能帮我

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236242/lm5118-i-want-to-see-if-you-can-help-me

器件型号:LM5118

您好、TI 专家...

我的设计具有以下参数:

VIN = 12V 至48V

VOUT =-12V

Iout = 3A

我想在 Vin 中放一个浪涌电流电路、您能给我提供 相关的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、参数

    VIN = 12V 至48V

    VOUT = 12V

    Iout = 5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您的控制器在启动期间是否达到电流限制? 您希望电路具体执行什么操作、是否需要限制浪涌电流? 如果是、对应哪个值? 是可以增加软启动时间还是减小输出电容? 我们期待您的回复。  

    此致、

    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,媒体说,我的怀疑已经被错误地解决了。

    我有一个 ITECH IT7624电源、当我以超过15V 的电压为 LM5118供电并打开电源时、ITECH IT7624电源可以保护它自己、我认为它是浪涌电流。

    如何解决该问题? 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈。 如果无法增大电源的电流设置、可以尝试增加 LM5118的软启动时间、减少其输出电容。 或者、您可能需要添加类似这样的电流限制器: https://www.ti.com/product/LMP8646  

    此致、
    EM