This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:最大启动时间

Guru**** 2505035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231264/tps737-maximum-start-up-time

器件型号:TPS737

您好!

μF Ω 指定了在 VOUT = 3V、RL = 30k Ω、COUT = 1 μ F 时典型的 tSTR (启动时间)为600us。
Ω 的 μF 希望知道 TPS73733和 TPS7373301 (Vout=3V)在 RL = 30k Ω、COUT = 1 μ F 条件下的最大 TSTR。

此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano:  

    感谢您与我们联系。  

    我们必须去测量这个。  

    是否有任何其他条件、例如 Vin=Ven 或 NR 电容值? 如果 Ven=Vin、这也会影响启动时间、具体取决于 Vin 的斜升速率:  

    请注意、VOUT 将跟随 Vin。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar

    感谢您的答复。

    在以下情况下、我的客户想知道 TPS73701的最大 tSTR 值。
    EN 由主机处理器控制。
    VOUT=2.5V
    Ω= 30k Ω
    μF = 1 μ F

    此致、

    平野健


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano:  

    这可能会对温度产生一些变化。  

    此外、是否有任何相关的 Vin 和 EN 电压? 在实验室中测量该值时需要用到这一点。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分类账、

    感谢您的答复。
    输入=3.3V
    EN=3.3V

    此致、

    平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano:  

    请等待一些时间、以便我们收集数据。 感谢你的时间和理解。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar

    感谢您的关注。
    总之、您认为更正数据还需要多少时间?
    请告诉我您的想法、我会要求我的客户相应地等待。

    此致、

    平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano:  

    很抱歉耽误了时间。 我们将在明天美国星期五时间获得数据。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano:  

    这是给定条件下的启动时间。 这是在室温下测得的、我们可以看到估算时间为~326us。

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar

    感谢您的测量。
    但是、我的客户要求提供最大  tSTR。
     根据您的测试结果、您估计最大 tSTR 值是多少?

    此致、

    平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    与团队交谈并进行测量后、典型值来自各个角落的统计模拟。 对于给定的应用、它似乎类似于~400us。

    话虽如此、我们只能保证数据表中指定的内容。

    此致!

    埃德加·阿科斯塔