This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:设计计算器最大负载电流

Guru**** 2503005 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228208/lm5066i-design-calculator-max-load-current

器件型号:LM5066I

您好!

在 LM5066I 设计计算器中、存在最大负载电流输入"Iout (max)"。 这里的输入应该是热直流电流、还是这是所有条件下的最大电流、包括应用中可能出现的电流尖峰?

谢谢!

凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    使用该电芯值计算 MOSFET 稳态功率损耗。 因此、该电流应该是热直流电流。 请填写设计计算器并与我们分享以供审核。 谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek、

    对于 LM5066I 周围的电阻器和电容器、是否有任何特殊注意事项? 我们将分享这款设计计算器、以便在准备就绪时回顾。

    谢谢!

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kyle、

    没有特殊注意事项。 电容器的额定电压应为100V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。