This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7100:反向电流保护

Guru**** 2794065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235552/tps7a7100-reverse-current-protection

器件型号:TPS7A7100

大家好、

我发现当电源停止时、反向电流流动、器件停止工作。
作为间隙测量、我在输出端和 GND 之间添加了一个肖特基势垒二极管。
是否应该在输出和输入之间安装一个?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    可以、在输入和输出之间添加肖特基二极管可以保护器件免受反向电流的影响。

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eunize:

    感谢您的回复。
    我现在明白了。

    顺便说一下、输出和 GND 之间的连接不应工作是否有任何原因?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    是的、如果在 OUT 和 GND 之间连接肖特基二极管、实际上无法保护 LDO 免受反向电流的影响。 当电源停止时、仍有一些电流流回器件、因为 Cout 需要放电、电流将采用阻抗最小的路径。 此外、在正常运行时、二极管将是钳位二极管、用于将输出电压限制为低于标称值。  

    此致!

    T·尤尼泽