This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:直流电磁阀 PWM

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230520/drv103-dc-solenoid-pwm

器件型号:DRV103

"我设计了一个使用 DRV 103来驱动直流电磁阀和进行传导测试的电路。 但是、PWM 频率不会输出所需的值、螺线管线圈电流在其开启时变为0。 电流控制是否必须始终设置为0才能复位? 或者、是否有办法驱动 PWM、而不管线圈电流如何? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ==更多信息==

    --期望值(模拟数据)  

    --试验值 ----当前值为零

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供您的原理图?  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是我们的原理图、

    请检查一下

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilho:  

    根据周围的电路、我们需要以下典型值:  

    延迟时间 0.077 s  
    77 ms  
    77000 美国  
    占空比   1867.049645 %   25kHz 时  
    振荡器频率 1203.240669 Hz  
    1.203240669

    KHz

    我还添加了用于确定这些值的计算器。  

    e2e.ti.com/.../1565.DRV103-calculator.xlsx

    很抱歉需要另一个澄清性问题、但不清楚在您分享的图中测量了什么。 另外、还很难确定每个图的时间刻度。 您是否可以标记图并解开照片以显示每个分段的时序。  

    您可以执行的操作是、检查您的计算值是否与我在 Excel 文档中的值一致。  

    输出电流消耗是否为0是问题? 启动后、这种情况会发生多长时间?  

    此致、  

    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Elizabeth

     您提到的值与我的预期一致、不包括占空比。 我将占空比设计为大约30%。

    我将提供有关这些参数的更多详细信息。 此波形通过仿真获得。 由于仿真是 仅使用简单的 R 和 L 分量进行配对的、因此我们可以忽略初始瞬态部分。

    [总图]- 0~200ms

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/_04C8B4CC0CD315D6_.png

    [PWM ~图]- 100 μ s 104ms

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2068.PWM.png

    周期:1ms,占空比:0.3ms, 电流:0.4~0.5A

    获取该数据。

    但是、测试数据如下所示。

    [总波形]

    /resized-image/__size/640x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/6862.scope_5F00_67.png

    [PWM 波形1]

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5857.scope_5F00_68.png

    [PWM 波形2]

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4300.scope_5F00_69.png

    延迟时间:89ms,周期:5.48ms(182.48hz),占空比:0.38ms,电流:0~0.17A

    根据该波形、电流似乎应该达到零才能使该周期继续。

    其他波形相同。

    请检查一下

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilho:  

    我正在研究这个问题、明天会为您提供一个回应。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilho:  

    我相信我理解您现在的问题。  我需要您的帮助来识别以下值、因为示波器很模糊。 或者您可以发送分辨率更高的图像。  

    我的理论是、仿真负载和测试板负载存在差异。 似乎您的测试板完全耗散了能量、在重新启用该器件之前将电感器电流变为零、而仿真启用该器件、而负载仍在耗散能量。  

    请查看仿真负载与原理图之间存在哪些差异。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Elizabeth

    感谢您的感谢。

    我已再次上传了所需的测试波形。

    我看到尽管使用了相同的负载、但所示的波形与仿真波形之间存在差异。 不过、测试采用 DRV-103进行、而仿真采用带 PWM 源的简单 RL 负载。

    该仿真电路和测试电路如下

                           [模拟电路]                                              [测试电路]

    每周期  

    PW -占空比

    根据您的理解、测试板的行为与预期设计不同、即在器件重新激活之前完全耗散能量、直到电流达到零。

    无论是将占空比从30%更改为90%还是改变 PWM 频率、都会始终发生这种现象。

    我从您的问题中了解到的是 DRV-103是否需要电感器电流达到零才能重新激活器件。

    DRV-103是否需要达到零电流才能使器件激活?

    如果不是、我还需要确认其他哪些方面?

    由于上述现象、螺线管未被维护。 虽然你可能很忙,我恳请你的评论。

    谢谢你。 伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您发送这些示波器截图。 根据这些示波器截图可以很明显地看出、器件不是  基于外部电阻器设置我们要设计的频率(f=1203Hz / 0.8ms 周期)、我们可以看到5.8ms 周期/172Hz 频率。 您是否能够确认这是在多个器件上发生的?  

    遗憾的是、由于器件的老化以及预期用例完全打开和关闭负载、我很难确认器件是否需要在开启之前完全耗散能量。  

    您能否详细说明一下您打算在这个设计中做什么? 如果您希望使电感器保持充电状态、TI 还提供不同类型的开关稳压器、这种稳压器更适合您的应用。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的理解、周期较长的原因似乎是电流需要达到零才能使器件激活。

    即使具有初始启动电流、也可以观察到、在继续使用 PWM 之前、电流必须达到零。

    该设计的目的只是驱动一个直流电磁阀。 最初需要大电流、因此引入了延迟来保持该电流、一旦螺线管接合且柱塞接触磁芯、就不再需要大电流。 在这种情况下、PWM 用于限制电流值。

    为了驱动任何螺线管、电流需要流过线圈、并且必须使电感器保持充电状态。 如果能量耗散且器件再次激活、螺线管将返回、因此无法进行维护。

    精确地说、在 PWM 控制期间、电流不应降至零。

    DRV-103还适用于螺线管驱动应用、因此需要执行这些功能。

    请确认。

    谢谢、Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您详细说明您的预期用例。  

    您能否确认多个器件上出现了这种行为?  

    此致、  

    伊丽莎白