"我设计了一个使用 DRV 103来驱动直流电磁阀和进行传导测试的电路。 但是、PWM 频率不会输出所需的值、螺线管线圈电流在其开启时变为0。 电流控制是否必须始终设置为0才能复位? 或者、是否有办法驱动 PWM、而不管线圈电流如何? 请确认。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
"我设计了一个使用 DRV 103来驱动直流电磁阀和进行传导测试的电路。 但是、PWM 频率不会输出所需的值、螺线管线圈电流在其开启时变为0。 电流控制是否必须始终设置为0才能复位? 或者、是否有办法驱动 PWM、而不管线圈电流如何? 请确认。
尊敬的 Gilho:
根据周围的电路、我们需要以下典型值:
| 延迟时间 | 0.077 | s | |
| 77 | ms | ||
| 77000 | 美国 | ||
| 占空比 | 1867.049645 | % | 25kHz 时 |
| 振荡器频率 | 1203.240669 | Hz | |
| 1.203240669 |
KHz |
我还添加了用于确定这些值的计算器。
e2e.ti.com/.../1565.DRV103-calculator.xlsx
很抱歉需要另一个澄清性问题、但不清楚在您分享的图中测量了什么。 另外、还很难确定每个图的时间刻度。 您是否可以标记图并解开照片以显示每个分段的时序。
您可以执行的操作是、检查您的计算值是否与我在 Excel 文档中的值一致。
输出电流消耗是否为0是问题? 启动后、这种情况会发生多长时间?
此致、
伊丽莎白
你好、 Elizabeth
您提到的值与我的预期一致、不包括占空比。 我将占空比设计为大约30%。
我将提供有关这些参数的更多详细信息。 此波形通过仿真获得。 由于仿真是 仅使用简单的 R 和 L 分量进行配对的、因此我们可以忽略初始瞬态部分。
[总图]- 0~200ms
[PWM ~图]- 100 μ s 104ms
/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2068.PWM.png
周期:1ms,占空比:0.3ms, 电流:0.4~0.5A
获取该数据。
但是、测试数据如下所示。
[总波形]
[PWM 波形1]
[PWM 波形2]
延迟时间:89ms,周期:5.48ms(182.48hz),占空比:0.38ms,电流:0~0.17A
根据该波形、电流似乎应该达到零才能使该周期继续。
其他波形相同。
请检查一下
谢谢。
你好、 Elizabeth
感谢您的感谢。
我已再次上传了所需的测试波形。


我看到尽管使用了相同的负载、但所示的波形与仿真波形之间存在差异。 不过、测试采用 DRV-103进行、而仿真采用带 PWM 源的简单 RL 负载。
该仿真电路和测试电路如下


[模拟电路] [测试电路]
每周期
PW -占空比
根据您的理解、测试板的行为与预期设计不同、即在器件重新激活之前完全耗散能量、直到电流达到零。
无论是将占空比从30%更改为90%还是改变 PWM 频率、都会始终发生这种现象。
我从您的问题中了解到的是 DRV-103是否需要电感器电流达到零才能重新激活器件。
DRV-103是否需要达到零电流才能使器件激活?
如果不是、我还需要确认其他哪些方面?
由于上述现象、螺线管未被维护。 虽然你可能很忙,我恳请你的评论。
谢谢你。 伊丽莎白
您好!
感谢您发送这些示波器截图。 根据这些示波器截图可以很明显地看出、器件不是 基于外部电阻器设置我们要设计的频率(f=1203Hz / 0.8ms 周期)、我们可以看到5.8ms 周期/172Hz 频率。 您是否能够确认这是在多个器件上发生的?
遗憾的是、由于器件的老化以及预期用例完全打开和关闭负载、我很难确认器件是否需要在开启之前完全耗散能量。
您能否详细说明一下您打算在这个设计中做什么? 如果您希望使电感器保持充电状态、TI 还提供不同类型的开关稳压器、这种稳压器更适合您的应用。
此致、
伊丽莎白
根据我的理解、周期较长的原因似乎是电流需要达到零才能使器件激活。

即使具有初始启动电流、也可以观察到、在继续使用 PWM 之前、电流必须达到零。
该设计的目的只是驱动一个直流电磁阀。 最初需要大电流、因此引入了延迟来保持该电流、一旦螺线管接合且柱塞接触磁芯、就不再需要大电流。 在这种情况下、PWM 用于限制电流值。
为了驱动任何螺线管、电流需要流过线圈、并且必须使电感器保持充电状态。 如果能量耗散且器件再次激活、螺线管将返回、因此无法进行维护。
精确地说、在 PWM 控制期间、电流不应降至零。
DRV-103还适用于螺线管驱动应用、因此需要执行这些功能。
请确认。
谢谢、Elizabeth