主题中讨论的其他器件: CSD18532Q5B
您好!
我正在使用 MOSFET 器件–CSD18531Q5A。 MOSFET 用作理想二极管和负载开关。
最大稳态电流为16A、最大浪涌电流可能为42A。 下面的电流波形显示了 MOSFET (黄色信号)经历的浪涌电流。 我已经绘制了 SOA 图、它看起来在 MOSFET 的极限范围内。 这不是反复出现的浪涌电流、也不是开关 MOSFET。 我们正在寻求7000个周期的可靠性。 在这些条件下、您是否发现在使用 MOSFET 时有任何问题? 您是否还可以分享75摄氏度外壳温度下的降额 SOA?