This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:最大 Cout

Guru**** 2503605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236276/tps7a05-maximum-cout

器件型号:TPS7A05

您好!

如果建议运行条件表考虑到50%的降额、这是否意味着22uF 最大 Cout 确实意味着实际最大电容为11uF? 或者我们是否可以使用22uF 的实际 Cout?

如果超过最大 Cout、是否存在稳定性问题、或是否存在其他某些导致最大 Cout 的原因?

谢谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    是的、为了考虑实际应用、我们确实会在仿真中对电容器进行降额。 但在高端领域、最大 COUT 值为22uF。 降额的重要性放置在下端、因为这会将相位裕度推到最小可接受量以下。 在高端上、22uF 的电容完全可以接受并经设计验证。

    此致、

    约翰