This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202:证明稳定性和/或创建波特图

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236307/lmz14202-prove-stability-and-or-create-bode-diagram

器件型号:LMZ14202

(已分配)客户正在使用 LMZ14202并想要测量其特定设计在整个温度范围内的稳定性。

他们在数据表中注意到了以下声明:


"此器件的控制架构是"恒定导通时间"或 COT。 这种架构基于迟滞型控制、但开关频率几乎恒定。 从这种类型的架构中获取传统的频率响应图可能会干扰控制环路运行并导致错误结果。 "


测量此器件的环路响应或以其他方式证明/测量控制环路稳定性的正确方法是什么?

他们对仿真或瞬态响应类型的分析不感兴趣。

谢谢!

-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如数据表中所述、尝试测量 COT 上的波特图很可能会干扰环路并产生错误的读数。

    负载瞬态是测试 COT 稳定性的理想方法。

    但是、如果设计遵循数据表中的建议、则该应用将保持稳定。

    我附上了一份应用手册、可能对您有所帮助。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../5226.snva874.pdf