This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:Sch/PCB 审核

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235524/tps548a20-sch-pcb-review

器件型号:TPS548A20

团队成员:

 客户将 TPS548A20用于低噪声射频外壳、您能帮助审查附加 SCH 和布局吗?

 TKS 前进。

e2e.ti.com/.../TPS548A20_2D00_4-Y1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allen:

    我来看一下、很快就会回到您的身边。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allen:

    原理图看起来很好。 我注意到、PCB 文档有4份、展示了我认为每个 IC 的布局。 是这样吗?

    需要考虑的一个问题是与 VBST 节点平行的 EN 布线。 不建议这样做、因为我们不希望使能引脚耦合到高噪声中。 客户可以使用过孔到达另一个平面、然后从使能电阻器所在的位置返回。 这也将允许客户按照数据表的建议、将 PGOOD 电阻器移至更靠近 PGOOD 引脚的位置。

    坦率地说、我感觉客户可以将所有组件都更靠近 IC。 除非数据表的布局部分中另有说明、否则这些元件可以使用0402尺寸的元件。 如果0603是硬性要求、则我认为这与布局一样好。 请确保他们了解我关于 SW 和 VBST 的 EN 引脚上噪声耦合的问题。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb:

     感谢您的评论、我们将按如下所示更改布局:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何路  

    使用过孔非常好。  但我无法分辨该迹线下方的情况、但只需确保使用内部层作为接地平面、并屏蔽该迹线、使其免受嘈杂迹线、电源迹线和元件的影响。  

    谢谢  

    Tahar