This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421-Q1:启动期间的输出触发

Guru**** 2867100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235415/lm3421-q1-output-triggering-during-startup

器件型号:LM3421-Q1

您好!

我正在电路板中使用此处所示原理图的升压驱动器电路: https://1drv.ms/i/s!AhE6En32rx-MoJxQAjgxhmwvcS-G8w?e=F6BLIm 有两个相同的驱动器共享 Vsystem 总线。  

可以正常工作、但当我开启器件时、所有 LED 都会在短时间内开启、然后在这之后关闭。 这对于此类器件而言是不利的影响。  

我保存了一些波形:

波形 Vin x Vddrv (绿色):

 

波形 VGateQ3 x Vddrv (绿色):

波形 Vcomp x Vddrv (绿色):

波形 Vndim x Vddrv (绿色):

非常感谢您提供有关如何解决此问题的建议。

谢谢你。

乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以帮助直接附加原理图 PDF 吗? 无法从驱动器下载文件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XG。  

    这是原理图。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是因为 DIM FET Q3导通,Ω、这会拉低 NDIM 电压并导致 VDDR 关断。 这是正常的控制方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XG。  

    我们需要采取一些措施来避免这种影响。 不可用于医疗产品。

    该器件需要在所有 LED 熄灭的情况下进行初始化。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,、您需要提前打开 Q3,例如提前,20ms、或在初始化期间保持 Q3始终开启。