This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:使用 WDO 作为 MR 的反馈

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235790/tps3851-use-wdo-as-feedback-to-mr

器件型号:TPS3851

TPS3851的 WDO 在有先生反馈的情况下使用、
如果是、我有几个问题。

q1.在该电路中、当 WDO 被置位且 MR 变"L"时、RESET 被置位且 WDO 处于高阻抗状态。

数据表表明需要1us、但实际测量表明、复位在大约328ns 内生效。

*WDO=先生

对于此电路、我们认为即使不满足1us、也不会出现问题。
原因是 WDO 被设计为将 tRST = 200ms (典型值)置为有效、这使得 MR 的置为有效时间直到它检测到"L"。
这种理解是否正确?

Q2:我了解到 MR 的 VIL 是0.25V。
不过、从波形可以看出、WDO 似乎将电压钳制在0.25V 左右。
考虑到驱动电流不足的可能性、我增加了 WDO 引脚上的上拉电阻器(10kΩ Ω)、并且也被钳位在大约0.25V。

下面是上拉电阻器从10kΩ Ω 变为47kΩ Ω 时的波形。


我们希望尽可能断言为0V。
引起电压轻微的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请找到与问题对应的我的答案:

    问题1:您测量的时间应该没问题

    Q2:WDO 上的0.250V 是器件本身的限制。

    此致、

    拉赫蒂·里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的及时响应。
    我有一个仅涉及 Q2的其他问题。

    我从您的响应中了解到、由于器件自身的限制、它是0.25V。
    但是、由于 MR 引脚的数据表规格为0.25V (VIL)、因此我担心施加的电压不小于0.25V。

    以下论坛具有波形、但 WDO 似乎下降到 GND 电平。
    但是、MR 不会下降到 GND 电平。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943807/tps3851-tps3851-questions-about-wdo-assertion?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS3851#

    Q2-1:假设器件自身的限制= MR 引脚的限制是否正确?
    Q2-2:在这种情况下、MR 引脚上的 VIL (0.25V)不会低于 VIL (0.25V)、运行是否有任何问题?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q2-1:我提到的器件限制是 MR 引脚的 VIL 规格、可在数据表的电气特性部分找到。

    Q2-2:数据表中的 VIL 规格规定最大值为0.25V。 这意味着只要输入为0.25V 或更低、就会在 MR 引脚上检测到电压为低电平并且复位将置位。  您测量的电压为0.25V、因此 MR 引脚将该电压注册为低电平、并且复位将有效。  

    此致、

    拉赫蒂·里奇