This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS546D24AEVM-TI Fusion 电流波形

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24AEVM, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236145/tps546d24a-tps546d24aevm-ti-fusion-current-waveform

器件型号:TPS546D24A

您好  

我用 TPS546D24AEVM (单相)连接外部负载、并在 TI Fusion 工具上监控不同负载(1A、2A、3A、4A、5A 和6A)下的电流消耗。 工具上显示的电流与负载不匹配。  

TI EVM -0.9V (输出电压)
外部负载(A) TI-Fusion 波形(A)
0 -1.16
1 -0.16
2 0.81
3 1.81
4 2.81
5 3.81
6 4.81
TI EVM -0.8V (输出电压)
外部负载(A) TI-Fusion 波形(A)
0 -1.18
1 -0.16
2 0.78
3 1.77
4 2.77
5 3.77
6 4.77
TI EVM -0.5V (输出电压)
外部负载(A) TI-Fusion 波形(A)
0 -1.44
1 -0.44
2 0.53
3 1.52
4 2.52
5 3.53
6 4.53
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    由于没有单相 TPS546D24AEVM、我假设您是指您使用 TPS546D24AEVM 用户指南中提供的说明将其从两相操作转换为单相操作。

    但是、我在您的帖子中没有看到任何问题、并且报告的电流与 TPS546D24A 的-20A 至+63A 电流监控电路的预期容差相符。

    如果希望补偿电流检测的残余失调电压、您可以将 IOUT_CAL_OFF 编程为+1.2A 并将该失调电压设置存储到 NVM 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    是的、我已经将 EVM 转换为单相操作。

    问题是为什么融合设计工具未显示正确的电流。 总之、您可以设置偏移电流... 另一个问题是、为什么不同输出(0.8V、0.9V、0.5V)在 0.8V 为1.18A、0.9V 为1.16A 而0.5V 为1.4A 时具有不同的失调电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    问题是 Fusion 设计工具为什么显示的电流不正确。

    Fusion 正在报告 TPS546D24A 提供的 READ_IOUT 的值。TPS546D24A 使用测量范围为-20A 至+64A 的开关0.5mΩ Ω 感应元件来报告电流。  1.18 --1.4A 误差是在我们的出厂修整之后剩余的失调电压误差。  这是 TPS546D24A 的预期成果、其数据表中的电气规格表中涵盖了该内容。

    为什么不同的输出(0.8V、0.9V、0.5V)有不同的偏移电流 ,0.8V 是1.18A,0.9V 是1.16A,0.5V 是1.4A?

    TPS546D24A 测量低侧 FET 导通后100-150ns 和低侧 FET 关断前100-150ns 的峰值电感器电流、然后对这两个值求平均值以确定平均电感器电流。  这两个样本的精确计时与电感器纹波电流耦合可以在电感器纹波电流(进而形成占空比)和测量失调电压之间建立很小的依赖关系。