This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:我们可以使用 Buck3为 LDO2供电吗?

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234485/tps65219-can-we-power-ldo2-with-buck3

器件型号:TPS65219

我们在基于 AM62的系统中使用 TPS6521903。   我们看到在 BeaglePlay 等 AM62设计中、LDO2 (0.85V)输出由降压稳压器2的输出(1.8V)供电。  但通过查看数据表、发现 LDO2可由降压稳压器3 (1.2V)的输出供电、因为最大压降电压为300mV。  这将减少系统的总体功耗。  有没有任何理由不使用降压稳压器3为 LDO2供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在我们的 E2E 论坛上发布此问题!  不应将 Buck3 (1.2V)用于为 LDO2供电(0.85V)、因为两个电源轨都分配给了同一个断电插槽。 每个 PMIC 轨必须有一个电源、该电源在上电序列期间斜升、在断电序列期间斜升。 以下是 TPS65219的链接 03 TRM 描述了默认寄存器设置并显示了序列:  TPS6521903技术参考手册 (从第8页开始的时序图)

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    只想在我之前的消息中添加以下信息:除了序列要求外、LDO2上所需的最小输入电压会阻止 Buck3 (1.2V)提供此电源轨。  

    LDO1和 LDO2上的最小输入电压为1.5V。  

    谢谢。

    布伦达