This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:编程方式

Guru**** 2542850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236090/bq76942-program-way

器件型号:BQ76942

大家好、

我的客户正在使用 BQ76942、他们想知道是否可以对芯片进行多次编程? 我的客户发现该芯片只能编程一次。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    该器件具有 RAM 和 OTP 存储器。 RAM 内存是易失性的并且可被用户指定多次写入。 当器件进入 SHUTDOWN 模式时、RAM 存储器将被清除、但在唤醒时对其进行编程可以恢复。

    但是、一次性可编程(OTP)存储器是非易失性存储器、且允许的写入次数有限。 在该存储器中编程的内容将在启动时自动初始化。 每个器件都有8个签名、允许对 OTP 进行8次更改、从而在一次写入中根据需要修改任意数量的寄存器。

    在 OTP 编程的单个位级别上、每个位只能更改两次。 每个位都可以从默认值变为相反的值、然后恢复到默认值(即从0到1变回0)。 不过、之后无法修改该位。 技术参考手册中的第3.2节"使用 OTP 或寄存器进行配置"对此进行了很好的解释。

    更多有关 OTP 编程的信息、请考虑 有关 Bq769x2器件系列 OTP 编程的常见问题解答。

    此致!

    A·内德尔费尔德