This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564208:TPS564208最小导通时间参数

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235997/tps564208-tps564208-min-on-time-parameter

器件型号:TPS564208

 团队好,

我有一个问题需要团队的帮助来确认。

我看到 TPS564208仅提到最小关断时间220ns、我想知道 最小导通时间如何?  客户想使用它将12V 转换为1V、因此我们需要知道该参数、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、1V 是数据表中的典型应用、不应接触 Ton-Min、让我们对内部进行仔细检查并尽快向您提供反馈。

    玉春浪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yudchang:

    明白了、此应用应该没问题。 如果您可以有最小导通时间参数、请与我分享。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Kevin 老师没问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    我们刚发现典型值为220ns、但该数据仅由设计保证。 未经生产测试。

    裕昌