This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:发生 OCP 时、输入电压将过冲。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235579/lm5069-when-ocp-occur-that-input-voltage-will-overshoot

器件型号:LM5069

大家好、

我的客户使用 LM5069进行设计、这里存在一些问题。

应用程序是风扇托盘。 VIN=30V IO=0.5A (当风扇全速运转时)。 OCP 设置为2A。

客户模拟 OCP 条件。 提高风扇全速并使用电子负载将电流缓慢增加至2A。  

Vin 将具有如下所示的过冲。 最大电压为48.5V。 你有什么建议吗?

48.5V 电压将会让另一个电路发生击穿。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

      如下图所示、请增加输入电容、添加 TVS 二极管 SMBJ36A 和添加输出肖特基二极管 B260A-13-F。

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    客户表示没有改善。 还有其他建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在的最大电压是多少? 他们尝试了多少瓶盖?  

    其他选项是移除 sch 中作为产生瞬态电压源的所有电感器

    正在关闭的其他电路的 OVP 设置是多少?