This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:3.3V 输出的最小输入电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563257, TPS54425, TPS564257, TPS54325, TPS54525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235537/tps54325-minimum-input-voltage-for-3-3v-output

器件型号:TPS54325
主题中讨论的其他器件:TPS54425TPS564257、TPS563257、 TPS54525

大家好、

我要使用具有4.5V 输入和3.3V、3.5A 输出的 TPS54425。

根据下面的问题、最小占空比为78%、因此 在考虑损耗的情况下4.5V 应该可以接受。

https://e2e.ti.com/f/1/t/1078094

但 webench 仿真在5.0V 以下失败。

我想知道 3.3V、3.5A 输出的最小输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、由于 FET 和电感器 DCR 中的额外损耗、4.5V 很可能达到最短关断时间。 此外、最小 VIN 将取决于您选择的电感器。 DCR 越低、就越有可能降低最小 VIN。 对于 EVM 设计而言、大约5V 是一个很好的估计值。 我建议您自行在定制板上检查。 此外、TPS54325只能提供3A 的最大输出电流。 您可以考虑使用额定电流为4A 的 TPS54425或额定电流为 TPS54525 5A 的器件、以满足3.5A 要求。  我建议在此处查看 TPS563257和 TPS564257、因为它们的最短关断时间要短得多、这有助于在较低的 VIN 下运行器件。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的答复。

    抱歉、 TPS54325 存在拼写错误、TPS54425正确。

    我将检查电路板上的最小电压。
    顺便说一下、如果我使用出色的电感器、是否 可以使用4.5V 输入和3.3V、3.5A 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chikara

    我刚刚在输入电压为4.5V、输出电压为3.3V、输出电流为3.5A 的条件下测试了 TPS54425。 电感器的 mΩ 为9.7m Ω。

    它几乎无法支持3.3V 的输出电压、但不支持3.4V 的输出电压、因此该应用程序处于最小关断时间的边界。

    我们不建议将 TPS54425用于该应用。 您能帮助检查您是否可以更改其他器件吗?

    您还可以在此处分享要求、我们将为您找到合适的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应、非常感谢您的测试。

    我正在尝试将现有电路的输入电压从12V±10%更改为5V±10%输入电压、因此我无法更改 TPS54425。

    我将4.5V 升至4.6V 或4.7V 并测试它是否正常。