This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:COMP/FSET 引脚设计

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233067/tps62816-q1-comp-fset-pin-design

器件型号:TPS62816-Q1

  手册中的这三个说明不是很清晰、请帮助解释它们、谢谢

1.在 PWM 模式下工作时,通过 COMP/FSET 的接地电阻设置频率时,为什么要考虑最短打开时间和最短闭合时间? Ton 和 min 的规格是指上管还是下管?

 

2.如下面的屏幕截图所示、在计算最小输出电容的公式中、V 代表什么?它是指输入电压吗?

3. COMP/FSET 引脚的内部结构是什么?在 R11002和10nF 电容器中、SW 端的 PWM 频率相对稳定、R11002和100nF 电容器、SW 端的 PWM 频率处于变频模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  


    感谢您的咨询。  

    我将回答您的问题如下:

    • Unknown 说:
      1. 在 PWM 模式下工作时、为什么在通过 COMP/FSET 的接地电阻设置频率时应考虑最小打开时间和最小关闭时间?是以上管或下管为基准的 TON 和 MIN 规格?

    参照大家分享的屏幕截图、在计算 fs、max 的最短导通时间时考虑了高侧 FET 的最短导通时间。 有关最短导通时间及其与其他参数关系的更多信息、请参阅此  应用手册:《了解直流/直流降压转换器的输出电压限制》。  

    应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slyt293/slyt293.pdf?ts=1685602881812

    • Unknown 说:
      2. 如下面的屏幕截图所示、V 在计算最小输出电容的公式中代表什么?它是否意味着输入电压?

    在最小输出电容的公式中、V/ Vout 是一个比率、其中 V = 1V。例如、在突出显示的公式中、如果 Vout = 1.3V、则最小输出电容= 32uF x (1V/1.3V)= 24.6uF。

    • Unknown 说:
      3. 什么是 COMP/FSET 引脚的内部结构?在 R11002和10nF 电容器中、SW 端的 PWM 频率相对稳定、R11002和100nF 电容器、SW 端的 PWM 频率处于可变频率模式[/报价]

    COMP/FSET 引脚用于器件补偿和频率设置输入。 更多有关其功能的信息、请参阅 数据表中题为"COMP/FSET"的第9.3.2节。

    谢谢你。  

    此致、
    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rameen、

    感谢您的回复。

    我对第三个问题

    • 3. COMP/FSET 引脚的内部结构是什么?在 R11002和10nF 电容器中、SW 端的 PWM 频率相对稳定、R11002和100nF 电容器、SW 端的 PWM 频率处于变频模式

    COMP/FSET 引脚用于器件补偿和频率设置输入。 更多有关其功能的信息、请参阅 数据表中题为"COMP/FSET"的第9.3.2节。

    在没有任何说明的情况下、COMP/FSET 引脚的结构如下

    在测试纹波时、我们发现纹波会定期增加/减少、频率约为32K (轻负载和重负载)。 当纹波较大时、SW 信号的相应频率会发生显著变化。

    但在 Pin:MODE/SYNC、我被迫在 PWM 模式下工作、芯片的输出不符合预期。 请帮助分析它,谢谢!

    过冲、当纹波较大时、相邻周期的频率分别为2.53M 和1.89M

    下冲、当纹波较大时、相邻周期的频率分别为1.82M 和1.52m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的咨询。

    在测试纹波时,发现纹波会定期增加/减少,频率约为32K (轻负载和重负载)。 当波纹较大时、SW 信号的相应频率会发生显著变化。

    我需要完整的信息才能提供正确的建议。  
    您能告诉我您正在使用的参数吗?  
    您在电路中使用的 COMP 设置是什么?  
    您是否已将 MODE/SYNC 连接到高电平或低电平?  
    此外、您在何处测量输出电压?

    请参阅数据表中的表9-1、了解根据电路中使用的输出电容进行适当的 COMP 设置。  
    此外、如果我能查看您的原理图、也会有所帮助。  

    谢谢你。  

    此致、
    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rameen、

    感谢您的回复。

    您在电路中使用的 COMP 设置是什么?  

    :Ω 将100k 电阻器接地、参考下图
    您是否已将 MODE/SYNC 连接到高电平或低电平?  

    :Ω 上拉、将4.7K 电阻器连接到 Vin、参考下图
    此外、您在何处测量输出电压?

    :降压输出电容,参考图示

    请参阅数据表中的表9-1、了解根据电路中使用的输出电容进行适当的 COMP 设置。  
    此外、如果我能查看您的原理图、也会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您分享原理图。 我看不到任何问题。  

    请参阅数据表中的表9-1、了解根据电路中使用的输出电容进行适当的 COMP 设置。  
    此外、如果我能查看您的原理图、也会有所帮助。  

    [/报价]

    是否也可以检查布局? 或许、我可以找出可能导致频率变化的布局问题?

    谢谢你。

    此致、  

    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rameen、

    感谢您的回复。

    适合您的布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享布局。  

    您能否解释一下如何连接模式引脚(引脚1)?  

    此外、您能否介绍一些有关如何测量开关频率的背景信息? 此外、在哪里对其进行了测量? 有什么注意事项吗?  

    布局供您

    此外、我建议观看此视频、该视频提供了有关测量输出电压纹波和开关频率的提示。  

    https://www.ti.com/video/5779650185001

    谢谢你。  

    此致、
    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rameen、

    感谢您的回复。

    引脚1的迹线适用于黄线

    2.测试点如下图,通过 无源探头测试,在开关模式下, 使用相同的方法测试其他降压开关频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议尝试直接在开关节点上测量频率。

    您的布局或原理图似乎不存在问题。 因此、频率的测量方式也许是一个问题。  

    2.测试点如下,通过 无源探头进行测试,在开关模式下, 使用相同的方法测试其他降压开关频率

    谢谢你。

    此致、

    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     此测试点位于开关节点处。

    在 SCH 中的相应位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    频率 振动、可能是降压芯片引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    频率 振动,可能是由降压芯片引起的?

    由于您的原理图已正确配置、并且元件在布局中已正确连接、因此我看不出转换器是如何造成这种情况的。  
     从我们这边看、我们在转换器中还没有看到过任何这样的问题。  

    谢谢你。

    此致、

    拉米恩