This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:低输出电压

Guru**** 2519320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235572/tps62825-low-output-voltage

器件型号:TPS62825

迪亚尔斯、

  TPS62825时、  设计的 输出 电压 为 2.5V、   负载 电流  仅 约为 10mA~30mA 、可   为     DDR 和 几 组  FPGA 的基准电压供电。   共有 三个  电路板、  其中一个开关    在 多次 上电后输出电压较低、 仅 约为 2.2V。   芯片、 电感 、  分压 电阻器 已经  改变了 很多 次、       还  增加了120pF 的电容。  即使   负载  增加  0.5A、也  是   一样的、 但   没有用。  如何  解决 该 问题 、谢谢  

异常启动波形

正常波形

PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我相信您更换了 IC、也出现了同样的故障。  

    可能是负载侧有一些东西在消耗高电流、而 TPS62825具有电流限制功能。

    您能否尝试移除 FB48、以便输出上的所有负载断开并再次尝试启动。

    您还可以尝试探测电感器电流、以查看 IC 是否具有电流限制。

    此致、

    瓦伦