This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:在三相配置中更新为强制 PWM 模式

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227558/tps6594-q1-update-to-forced-pwm-mode-in-in-3-phase-configuration

器件型号:TPS6594-Q1

您好!

我们为 TDA4 SoC 使用了1212和1111电源解决方案。  引导成功后、1212的 AVS 输出为 PFM 模式。

现在我们想将 AVS 更改为 PWM 模式、并在 SBL 阶段重写0x04中(在1212中)的 bit 1/bit2。

测试完成后、我们发现该寄存器正确、但波形不正确。

 

我们通过 IIC 工具读取寄存器。

AVS 操作仍保持在 PFW 模式。

那么、我的问题是、

  1. 我们在 SOC 完全运行之前重写了该位。   SBL 级对吗?
  2. 写入前后是否有其他操作、只有 0x04中的位2可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    目前有许多关于您的设备的问题。 器件专家将延迟回复。

    此致、
    梅根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在示波器屏幕截图中、如果黄色表示负载电流或电感器电流、则 AVS 电源轨正在响应负载瞬态事件。 在某些负载瞬态事件期间、开关节点将暂时关闭、以耗尽输出电容。 这种情况与 PFM 类似。 为了确认 FPWM 模式下的开关节点、负载需要较轻(小于300mA)且相对稳定。  

    如果您也捕获 AVS 信号、那么应该会在 SW 节点关闭之前看到电压稍微位于高侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    更新测试结果:

    BUCK2电流:由电流探头测试

    引脚15-16-SW-B2:引脚15和16 (1212)及 电感前面的电压值  

    这与上次提供的测试点相同。

    那么、您的意思是 "SW 节点关断前电压稍微位于高侧"?

    您能帮助详细解释一下吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    负载突然下降后、输出电压将略微升高。 发生这种情况时、降压转换器的控制环路将尝试通过关闭开关节点、从输出电容器中耗尽部分电荷。 在轻稳态负载场景下、FPWM 模式和强制多相模式很容易与 PFM/自动模式区分开来。 示波器屏幕截图的左侧提供了一个很好的示例。 Buck2电流相对较低、SW 保持相当稳定的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Michael,

    如您所说、对于突然负载、电压将增加。  

    请参考下图、 内部开关关闭时 AVS 的峰峰值大于60mV。

    这是合理的值(输出纹波)吗?

    对于 SW 侧的稳定频率、它始终在变化。

    我在 PIC 中将频率标记为如下、该值没有保持在 寄存器设置的2.2MHz。

    我在1212中捕获了0.85V 的 SW 波形、这是 稳定频率 、我认为是正确的。

      

    0.85V SW 下的最大输入频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Michael,

    更新了低负载下的 AVS 输出。

    测试后、AVS 仍处于 PFM 模式、而仅 BUCK1运行。 但我们已经重写了寄存器(BUCK1_CTRL Register=0x37)。并且1212应该以 PWM 操作模式运行。在写入寄存器之前和之后是否还有其他操作?

    请参考以下 PIC、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们已收到您的更新、并将 很快回复。  我再次对延误表示歉意。

    此致、
    梅根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否是一个合理的值(输出纹波)?

    这是非常高的输出纹波。 这表明没有足够的输出电容、或者 FB 线路未正确布线。

    对于 SW 侧的稳定频率、它始终在变化。

    我在 PIC 中将频率标记为如下、该值没有保持在 寄存器设置的2.2MHz。

    [/报价]

    降压转换器一个接一个地经历多个负载瞬态事件、这使得软件无法稳定运行。 SW 趋稳大约需要20-30us。 从您之前包含电流的图中可以看出、大负载瞬态事件的间隔不到5us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供一个示波器屏幕截图、其中包含负载电流、AVS 输出电压和 SW 节点的3个通道? 当然、在左侧和右侧都是 PWM 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    请参考以下图片、

    Bcuk1-重负载:AVS 电压、电流、SW 引脚

    Bcuk1-轻负载:AVS 电压、电流、SW 引脚

    关于 输出电容和 PCB 布局问题、您能否提供 您的电子邮件地址、我想我可以将我们的 SCH 和 PCB 文件发送给您。

    我希望您可以帮助检查我们的设计。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    器件专家因在美国度假而不在办公室。 请预计明天答复会有延误。  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在示波器捕获中、PMIC 在 SW 引脚和 FPWM 模式方面的行为符合预期。 在发送 SCH 和 PCB 文件之前、您是否能够确认 FB_B1和 FB_B2以差分方式路由到处理器附近的负载点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    感谢您的答复。

    我们没有将这两个网精确路由为 差分对。  我们 忽略了 这个这是根本原因吗?

    顺便说一下、 我有一个问题、

    我发现新的 PDN 是 推荐的基于 TPS6594133A-Q1的新设计。  1212+1111是否可以不满足 SoC 负载(AVS)要求?  在本条目中进行答复 DRA829J:TPS6594-Q1

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    第五个模式和轻微负载模式都处于 FPWM 模式? 您能告诉我 区分 FPM 和负载 瞬态的基础是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    我们还在 EVM-J721EXSOMXEVM 中测试了 Buck1_SW、请参阅以下 PIC:

    这种现象与我们的情况相同。 如何解释它。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有将这两个网精确地路由为 差分对。  我们 忽略了 这个与此相关的是根本情况吗?

    不在良好的差分对中布置 FB 线路会对 PMIC 的控制环路产生负面影响。 这可能会导致更高的电压纹波和更差的负载瞬态响应。

    我发现新的 PDN 是 基于 TPS6594133A-Q1的推荐新设计。  1212+1111是否不符合 SoC 负载( AVS)要求?

    1212+1111仍可满足 SoC 负载要求。 但是、基于 TPS6594133A 的 PDN 的估算成本更低、PCB 面积也更小。 此外、它还允许灵活扩展各种功能、例如 GPIO 保持、DDR 保持以及仅 MCU 低功耗模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器电流的大幅度上升和下降、表明发生了负载瞬态事件。 请参阅下面圈出的区域、例如:

    在一个负载瞬态事件后、降压转换器需要大约16-20us 的时间稳定返回正常状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还在 EVM-J721EXSOMXEVM 中测试了 Buck1_SW、请参阅以下 PIC:

    这种现象与我们的情况相同。 如何解释它。

    [/报价]

    仅看开关节点、不能提供足够的信息。 您必须查看 Vout 是否存在负载瞬态指示的突然变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这是 EVM 中的降压示波器。 它看起来与我们的非常相似。

    您是否有一份列表 描述了  DRA829J:TPS6594-Q1中解决方案的差异

    那么、 您建议为 TDA4VM-ECO 使用哪种电源解决方案?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michael。

    感谢您的答复、我 总结了这一问题的两个方面 、如下:

    1. 当 SoC 传输到高负载时、1212不能保持在 PWM 模式、  降压通道1-3  将为过流警告(来自1212的 I2C 读数)。  
    2. 这在 TI EVM 中似乎也在发生。

         对于 我们 解决  问题、您有什么建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 SoC 传输到高负载时1212无法保持在 PWM 模式,然后  降压通道1-3  将为过流警告(来自1212的 I2C 读数)。

    可以通过设置 BUCKx_ILIM_MASK=1来屏蔽这些中断。 更正差分反馈线并增加负载点电容将减少输出纹波和较大的电感器电流尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    感谢您的答复。

    所以,我们应该这样做,

    1. 在 AVS 电源网中添加更多电容器
    2. 更新 FB 布线
    3. 屏蔽"电流监控中断"寄存器  

    它无法完全修复、只是进行改进?

    您能帮助分享用于评估 Cpol 的任何应用手册吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在本地和负载点都有足够的电容、并且 FB 布线正确完成、则 ILIM 中断不应触发。  

    有关降压本地和 POL 电容器建议的详细信息、请参阅 TPS6594数据表中部分的应用部分  9.2.1.2.5降压输出电容器 。 此主题没有单独的应用说明、但我建议在拾取电容时考虑所有降额因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

     这里有一个历史问题、即使  BUCK1_CTRL 寄存器已正确更新、whey1212也无法保持 PWM 工作模式?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    示波器屏幕截图显示了加载瞬态事件的正常 PMIC 行为。

    当负载相对稳定时、降压转换器将在 FSW 下切换。 当负载瞬态事件导致 Vout 突然上升或下降时、降压的控制环路将通过以更快或更慢的速度暂时切换进行反应、直到 Vout 恢复到目标值。 这是正常行为。  

    -迈克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您  详细介绍 如何  解决 此 问题。

    -瑞安