您好!
我们为 TDA4 SoC 使用了1212和1111电源解决方案。 引导成功后、1212的 AVS 输出为 PFM 模式。
现在我们想将 AVS 更改为 PWM 模式、并在 SBL 阶段重写0x04中(在1212中)的 bit 1/bit2。
测试完成后、我们发现该寄存器正确、但波形不正确。

我们通过 IIC 工具读取寄存器。

AVS 操作仍保持在 PFW 模式。
那么、我的问题是、
- 我们在 SOC 完全运行之前重写了该位。 SBL 级对吗?
-
写入前后是否有其他操作、只有 0x04中的位2可以?