This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61026:您是否有任何关于 ISW 变化的数据?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61026, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235612/tps61026-do-you-have-any-data-about-isw-variation

器件型号:TPS61026
主题中讨论的其他器件: TPS61023

大家好!

我的一位客户正在考虑将 TPS61026用于其新产品。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
TPS61026数据表显示 开关电流限制(ISW)规格为1500mA (最小值)、1800mA (典型值)、2100mA (最大值)。
您是否有像正态分布图这样的 ISW 变体数据?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您使用 e2e。

    抱歉、此器件太旧、因此我们找不到电流限制的分布数据。 请注意、电流限制不是正态分布、如果客户想要估算最坏的情况、例如计算最大输出电流、最好使用最小值。

    或者、如果客户认为 TPS61026不能满足要求、请告知我们、以便我们推广更好的选择。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    非常感谢您的答复。


    其 Vin = 2.2V、Vo = 5V、Io (Max)=700mA。

    您在 TPS6102X 产品系列或其他产品中有推荐的器件吗?  
    如果您拥有与 TPS61026相同的封装和引脚分配器件更好。

    谢谢、此致、
    和也。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    TPS61023如何? 其采用 SOT 封装、可覆盖3.7A 谷值电感器电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    非常感谢您的答复。

    我会尽量向他们介绍 TPS61023。

    再次感谢大家、此致、
    和也。