This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电池1持续处于电压不足状态

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234105/bq40z80-cell-1-keeps-getting-under-voltaged

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我为 BQ40Z80设计了一个电路、最近我使用不同的设置对其进行了测试。 到目前为止、我针对6S 配置尝试了2个不同的板、一个用于2S 配置、另一个用于4S 配置。 我面临的问题是、在所有这些情况下、电芯1持续欠充、并在电压方面与其他电芯持续隔离。 例如、在我当前的6S 程序中、当我开始放电时、所有电池都已达到平衡、但现在放电后、电池1的电压为2.9伏、而所有其他5个电池的电压为3.6伏。 我尝试了电池平衡、手动将电池充电至所需的电压、甚至更换了电池、但问题仍然存在。

即使在充电期间、该器件也会将电芯1充电至大约3.4伏、而另一电芯则不会充电、但在达到该阈值后、其他电芯和该电芯之间的差值会增加。 这可能与器件的设计有关、因为我在使用数据存储器时遇到了什么问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil:

    它可能与 DataFlash 无关、您是否能够看到哪些电池单元进行电池平衡? 我想知道、电量监测计是否由于某种原因一直在平衡电池1。 此外、您是否能够验证不存在仅使用电池1的其他可能的电流源? 您能否分享一些显示充电行为的 BQStudio 日志?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我在我的一个充电周期中注意到了以下几点。 我可以从数据图中看到、当我开始充电时、电池1已达到平衡。 在充电之前、电池1的电压为2.9伏、其余的大约为3.6伏。当我开始充电时、只有电池1充电、看起来像正在缩小差距、直到大约3.4V。 此后、其他电芯也开始快速充电、但1电芯充电非常慢。 结果、电芯1被滞留在3.5V、而其他电芯之一电压达到4.2V、监测计由于 COV 而停止充电。

    目前我没有任何日志、但我有一个昨天充电结束时的数据图屏幕截图。 请注意、这是 手动平衡电芯1后 从而使其达到其他电芯的水平。 如您所见、电芯1在开始阶段与电芯的其余部分保持一致、但在后续阶段会持续下降。


    您是否还可以验证没有其他可能的电流源(仅使用电池1)?

    如您在 BQStudio 的电流表中所见、电路中有6mA 电流流动。 我认为这可能会流经电芯1? 大多数情况下、我认为这可能是一个错误、但现在我认为这可能是原因。

    我还在通宵休眠之后、开始通过监测计放电。 我已经启动了一个日志、并将在放电完成后分享到这里。 同时、请查看 Data Graph、了解电芯1与其他电芯之间的差异是如何增加的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我会将我的放电读数连同日志附加到下面、

    e2e.ti.com/.../bq40z80_5F00_discharge.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil:

    请确认、电芯1中的电流实际上高于其他电芯、这看起来非常类似于可能已损坏或老化超过其他电芯的电芯、从而导致内部电阻较高和 Qmax 较低、进而导致这些类型的偏差。 特别是、如果您在放电前手动平衡、电量监测计似乎没有时间尝试平衡、因此它很可能与电量监测计电池平衡配置无关。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我检查了日志、电池1-6在放电时具有类似的电流(至少在我在上一条消息中附加的日志中)。 我现在更改了电池的配置、使每个电池向前移动一个位置、因此电池1变为电池6、2变为1、3变为2、等等。 我将尝试完成一个循环、看看电芯或电量监测计是有问题。 希望、正如您所说、这是电池单元的一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我做了放电后平衡的电池下降和改变所有电池的位置,如我之前的评论提到,和结果仍然相同,只有这次,其他电池也开始下降。 只是不如第一节电池大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil:

    唯一的可能性似乎是未正确编程平衡时间、电量监测计正在进行平衡、或者如果这是定制 PCB、则 PCB 上存在用于电池1的一些泄漏路径。 我不知道与监测计相关的其他功能会导致产生该电压差。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实是定制 PCB。 如果我通过 DM 向您发送了同样的原理图、您是否能够检查原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil:

    是的、如果您通过 DM 发送、我可以查看它。 这似乎仍然与电量监测计无关、我可以看到的唯一方法是、电量监测计导致的原因是电池平衡时间不正确、并且电量监测计在测试期间进行了主动平衡。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    经过彻底的检查,我发现错误确实是从我的终端。 该团队实际用 N 通道切换了一个 P 通道 MOSFET。 因此、尽管原理图和设计中的内容是正确的、但电路板会发生故障。 此时、填充和放电更符合电池数据表中提供的数据、

    感谢你能抽出时间。