主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好、
我为 BQ40Z80设计了一个电路、最近我使用不同的设置对其进行了测试。 到目前为止、我针对6S 配置尝试了2个不同的板、一个用于2S 配置、另一个用于4S 配置。 我面临的问题是、在所有这些情况下、电芯1持续欠充、并在电压方面与其他电芯持续隔离。 例如、在我当前的6S 程序中、当我开始放电时、所有电池都已达到平衡、但现在放电后、电池1的电压为2.9伏、而所有其他5个电池的电压为3.6伏。 我尝试了电池平衡、手动将电池充电至所需的电压、甚至更换了电池、但问题仍然存在。
即使在充电期间、该器件也会将电芯1充电至大约3.4伏、而另一电芯则不会充电、但在达到该阈值后、其他电芯和该电芯之间的差值会增加。 这可能与器件的设计有关、因为我在使用数据存储器时遇到了什么问题吗?
谢谢