我想问、是否可以在将 IGNITION 拉至低电平后禁用 MCU、而不是同时禁用 MCU。 现在、SAFETY_FUNC_CFG 寄存器中的 IGN_PWRL 位设置为1、因此即使在点火开关消除后、器件仍会保持通电状态。 这必须保持不变。 不过、设置此配置后、是否有办法在不断开电源的情况下关闭 MCU? 本质上、是否有办法在不完全消除功率的情况下使 MCU 自行关闭、同时保持 IGN_PWRL 位设置为1?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想问、是否可以在将 IGNITION 拉至低电平后禁用 MCU、而不是同时禁用 MCU。 现在、SAFETY_FUNC_CFG 寄存器中的 IGN_PWRL 位设置为1、因此即使在点火开关消除后、器件仍会保持通电状态。 这必须保持不变。 不过、设置此配置后、是否有办法在不断开电源的情况下关闭 MCU? 本质上、是否有办法在不完全消除功率的情况下使 MCU 自行关闭、同时保持 IGN_PWRL 位设置为1?
谢谢!
尊敬的 Ian:
如果您的最终目标是让 MCU 将 PMIC 置于待机状态、同时 IGN_PWRL = 1、有两种方法可以实现:
1.在处于诊断状态时让 MCU 将 IGN_PWRL 清除为0
2.如果检测到 CANWU 唤醒事件,IGN_PWRL 位将会清零
如果在此设计中未使用 CANWU、您可以使用 CANWU 而不是 IGN、这将允许 MCU 使用 WR_CAN_STBY 命令将器件发送至待机状态。 请记住、这些引脚的抗尖峰脉冲时间和绝对最大值是不同的。
此致、
莱恩 J