请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS565208 主题中讨论的其他器件: TPS565201
我要在 PSpice 中仿真该芯片的效率、我要测试的一个因素是负载。 我知道其中一些芯片具有轻负载效率、因此我想通过绘制不同负载的开关输出来证明这一点。 我预计较轻负载的开关频率较低、但当我在150mA 负载和2.5A 负载下进行仿真时、这不是我看到的。 我看到较高的负载具有较低的频率、这在轻负载效率方面对我没有意义。 我缺少什么?

上方蓝色部分的 SW 电压为150mA (蓝色)和2.5A (红色)
这是开环板