This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:LMR50410

Guru**** 2592510 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235147/lmr50410-q1-lmr50410

器件型号:LMR50410-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR50410

您好!

我最近提交了一个使用 LMR50410进行 EMC 测试的产品。 此稳压器的设计复制与 EVM 模块的设计几乎相同。 产品在100Mhz 至200MHz 区域内发生辐射发射和杂散发射故障。

这块电路板非常简单、由桥式整流器、平滑电容器和 LMR50410组成、可产生5V 电压。 它用于为以16MHz 频率运行的 PIC18F 供电。 PIC 设计已用于 上一代产品、未在此处更改-唯一的区别是由于前一个零件库存不足而设计的新稳压器。

感谢您提出任何想法或建议。 我想查看参考设计的辐射和传导发射测试结果。

谢谢。

格雷戈