主题中讨论的其他器件:BQ78350、BQ76930 、 BQSTUDIO
大家好。
我正在将电量监测计 IC bq78350与 AFE IC bq76930配合使用。 我使用 SMBus 进行通信。
我无法使用 CP2112写入数据闪存寄存器。
例如、根据 TRM、CUV Threshold 值位于地址0x44CC 处、默认值为0x09C4 (2500mV)
当我们通过 BQStudio 的高级通信选项卡读取该寄存器时、读取过程照常发生
然后 、我们尝试将值更改为0x0A28 (2600MV)、这也会执行。
现在我们尝试通过 CP2112工具执行相同的操作、读取操作如下所示。

但是、当我们对它进行写入时、值不会更新、当我们检查传输状态时、我们得到这个、


您能告诉我们如何更改数据闪存寄存器中的值吗?
我们已意外地将00 CC 44 00 0A 28发送到地址0x44。