This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:原理图审阅、电路未正确启动

Guru**** 2530260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235343/tps65150-schematic-review-circuit-not-starting-up-properly

器件型号:TPS65150

请查看 TPS65150电路的原理图;

请注意、对连接到 VSW 的 VGH 电路的第二级进行了返工。

需要 AVDD = 8.2V、VGL =-13.0V、VGH = 15.0V (无 VCOM)

我有2个 VGL 和 VGH 级来达到所需的电压。

加电时、AVDD 达到8.2V、但 VGL 从未达到-13V、它会在短时间内达到~7.2V、然后该器件会关闭。

为了获得最小电流、我在输出上有模拟电阻器负载。 (未连接 LCD)

问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    VGH 是否会按预期斜升至15V?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VGH 电路(D4/D5)启动并在 CPI 引脚上达到~15V、但 VGH 引脚没有输出...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您是否捕获了 DRVN 的任何波形? 您可以尝试同时采集 DRVN 和 SW,

    Br

    帕特里克