This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704:TPS37044精度计算

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234322/tps3704-tps37044-accuracy-calculation

器件型号:TPS3704

您好、团队成员:

在我们的项目中、我们需要监控 PMIC (LP7745-Q1)的输出电压。

我们正在研究电源电压监控器:TPS37044。 我们要计算 PMIC 提供的4个不同电源轨1V、1.2V、1.8V 和3.3V 的器件精度。

为了执行此计算、我们使用来自以下网页的 Excel 工作表: TPS3704-ADJ-CALC 计算工具| TI.com

  • 在 Excel 工作表中、您需要填充 Isense 乘法器。 这样做有什么价值?

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1685972751013v1.png

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1685972981772v3.png

  • 此外、此 Excel 工作表中的答案是否是精度评估所基于的值?

谢谢你。


此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    计算器可以用于精度计算。 一个150的等离子乘法器应该在 OK 范围内。 建议使用最小乘法器50。 乘数越低、器件越精确、代价是电源效率降低。 本应用手册详细介绍了: https://www.ti.com/lit/an/slva450b/slva450b.pd

    此致、

    拉赫蒂·里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ridge、


    感谢您的反馈。

    我在文档中有几个不能完全理解的点:  https://www.ti.com/lit/an/slva450b/slva450b.pd

    1.泄漏电流。

    在文档中、公式3对此进行了说明、即 i (请参见下图):

    • 我从哪里获得泄漏电流的值?
    • 我的假设是否正确、这是 TPS3704数据表中的 Isense_ADJ? (请参见下图)

    2.我认为文件中有一个错误。 计算 I_R1 (第12点、见下图)。

    187k Ω 用于 R1的分子、但这应该是1.18M Ω、您能否验证一下?

    3.关于 上图、我重新计算了第11点、没有得到2.974V。 我的答案是2.9606。

    我假设这是一个小误差?

    4.计算电阻器精度引起的误差、请参见下图。

    您是使用之前在文档的第11点计算出的 V_IT、还是使用理想的 V_IT 值?

    5.最后,我做了完整的计算,如果 我理解正确,所有的误差一起是:

    1. 电阻精度:tl_R  
    2. Vsense 节点的精度、其中 TOL_Vref 是 DS 上的 V_IT 精度
    3. 泄漏电流造成的精度

    这是正确的还是我遗漏了什么?  

     

    谢谢你。

    此致、

    沃特·克拉格特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请为相应的问题找到我的答案:

    Q1:ISense 是应用手册中引用的泄漏电流。

    第二季度和第三季度:我同意您的评估。 这些似乎是文档中的错误。 在插入数字之前、请遵循随变量编写的公式。

    Q4:使用数据表中列出的典型 Vit。

    问题5:这是正确的理解。

    此致、

    拉赫蒂·里奇