This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:Marmon:PG 开漏灌电流

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234810/lm25148-marmon-pg-open-drain-sink-current

器件型号:LM25148

您能否提供连接到 LM25148控制器电源正常(PG)引脚17的开漏电路的最大灌电流。 在数据表中找不到它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    PG 电阻范围为100Ω Ω、最大值为200Ω Ω。

    对于4mA 灌电流、您将在 PG 节点上看到最大0.8V、这是针对 PG 节点逻辑电平操作的建议最大值。

    我们不对最大 PG 灌电流进行应力测试、但热限制可能为50mA 左右。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当时想将 PG 引脚用作最大电流为10mA 的 LED 的低侧驱动器。 您对此有什么意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    10mA 是就可以了。

    但是、流经 FET 的电流将是 PG 电压和电阻(~100Ω)的函数。

    因此、如果提供的电压足够高、PG 可能会灌入大于10mA 的电流。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对反馈电阻器的值有疑问。 RFB2的值是否需要10K 或更高才能防止任何稳定性问题? 还是纯粹出于电流消耗方面的考虑? 在数据表中不清楚这一点。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    反馈电阻器没有下限、正如您提到的、FB 电流消耗只会降低效率。

    上限基于误差放大器输入电流(I_FB)、其最大值为75nA。

    -奥兰多