This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:申请审查 SCH。

Guru**** 2514285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235535/tps22976-request-to-review-the-sch

器件型号:TPS22976

您好

我的客户通过应用 TPS229776完成了设计。

您能回顾一下 SCH 吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您分享原理图;以下是我的评论:  

    • CT 电容器的额定电压不明确。  我们建议 CT 电容器的最小额定电压为25V、以实现出色性能。  
    • 输出端的电感看起来是具有相对低电感的铁氧体磁珠。 但请注意、我们的负载开关器件并不用于驱动电感负载。 而对于电感负载驱动、我会建议使用具有集成 VDS 钳位的高侧开关来防止电感反冲。  

    此致、  

    伊丽莎白