This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:驱动 CSD19536KCS 两个并联 MOSFET

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KCS, UCC21222, TIDA-00364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235738/ucc21222-driving-csd19536kcs-two-parallel-mosfets

器件型号:UCC21222
主题中讨论的其他器件:CSD19536KCS、CSD、 TIDA-00364

您好  

我们将 在同步升压应用中使用 CSD19536KCS 两个并联 MOSFET。 为了驱动 MOSFET、我们使用了具有自举功能的 UCC21222隔离式驱动器。

那么、该驱动器是否足以驱动这两个并联 MOSFET?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    限制通常是由于 CSD 器件栅极的容性负载以及开关频率而导致的驱动器功率耗散。

    第 9.2.2.6节"估算栅极驱动器功率损耗"和第 9.2.2.7节"估算结温"将为您的设计提供这些计算的指导。

    并联使用 MOSFET 时、请注意寄生振荡(可能处于极高的频率-数 MHz)。 为了防止这些振荡产生、建议按照 TIDA-00364中的方法、在靠近每个电源开关栅极的位置使用单独的栅极电阻器、如下所示:

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我们。

    此致、