This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:双特征(5类+ 5类)

Guru**** 2512745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235219/tps2373-dual-signature-class-5-class-5

器件型号:TPS2373

大家好!

我们正在研发新的 PoE 器件、并且想要在那里使用双特征 bt PoE。 我的问题是、是否可以使用两个 TPS2373-4获得5类+ 5类。
在我们的原型设计上、使用一个 TPS2373-4在单一特征模式下都能正常工作。 我们将始终获得请求的类。  
但在使用两个 TPS2373-4芯片的双特征模式下、即使我们请求的是5级+ 5级、我们最多也能获得4级+ 4级。 我们在两个 PD 芯片上使用以下分级电阻组合:

谢谢你。

此致、
彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Petr:

    感谢您的联系!

    对于双特征 PD、所有分类术语都与单特征 PD 相同、尽管每个配对都适用。

    以下链接可能会有所帮助:

    ethernetalliance.org/.../EA_PoE_dspd_Rev2e_090419.pdf

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  
    感谢您的答复。 我了解双特征的工作原理。  
    但我的问题是如何配置您的芯片  TPS2373-4来请求5级+ 5级。

    我已经尝试使用 CLS 电阻器的组合来实现它、这是我在前面的消息中提到的。 但它对我不起作用? 我用于测试的 PSE 告诉我、PD 请求4类+ 4类-双特征。
    我的 PSE 是4类。

    谢谢。
    此致、

    彼得


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Petr:

    分级 配置应与5类的单一特征相同。

    -请问您的 PSE 器件号是什么?

    -您可以测量 VDD-VSS 之间的分类事件编号吗?  

    如果您使用的是4类 PSE、并且它支持双特征 PD、那么您应该能够看到5类的4个分类事件。

    此致、

    帝昂