This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM138:外部电容器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234038/lm138-external-capacitors

器件型号:LM138
主题中讨论的其他器件:LM317

(1)输入旁路电容器
μF μF:0.1 μ F 盘式或1 μ F 固体钽

(2)调节端子旁路电容器
您的 μF:1 μ F μF 钽或25 μ F 铝电解电容器

(3)输出电容器
您的 μF:1 μ F μF 钽或25 μ F 铝电解电容器


您认为您推荐一个外部电容器、如上所述。
但我想使用陶瓷电容器。
请提供有关使用陶瓷电容器的建议。

此外、您还建议为 ADJ 使用一个钽电容器、该电容器在高频下具有低阻抗。
为何推荐用于 VIN 和 VOUT 的钽电容器?

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryosuke,  

    在外部电容器部分、我认为存在一个错误。  

    当提及"在大约0.5MHz 的频率下电容大幅降低"时、我们认为这意味着"阻抗大幅降低"

    对于这些旧器件、通常需要一个实现稳定性所需的最低 ESR。  

    图8为我们提供了器件的输出阻抗曲线。  

    根据您选择的电容器及其在频率范围内的阻抗特性、您可能需要添加一个与输出电容器串联的电阻器。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    如果图8中显示的 ESR 得到保护、可以为 VIN、VOUT 和 ADJ 使用陶瓷电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryosuke,  

    在实施设计之前、我会针对您的条件运行平台测量。 理想情况下、如果 ESR 与这些组件匹配、则应用应该起作用;然而、ESR 和 ESL 会随频率和负载而变化。  

    LM317可能是您的应用的可行替代器件。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 LM317建议。
    我查看了 LM317数据表。
    但我需要5A 输出。
    很遗憾、我无法使用 LM317。

    我想将陶瓷电容器与 LM138配合使用。 我不在 ADJ 引脚上使用电容器。 在这种情况下、我应该把一个3Ω Ω 电阻器与 Vout 陶瓷电容器串联吗?
    此外、是否允许 VIN 仅使用一个陶瓷电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryosuke:

    朱利耶特今天太好了,她明天就能回到你身边,谢谢你的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryosuke,  

    ESR 需要在大约500kHz 提供适当的零点以保持稳定性。  

    但是、 ESR 过大可能会影响 LDO 的瞬态性能:

     https://www.ti.com/lit/an/slyt151/slyt151.pdf

    设计一个可以放置3欧姆串联电阻的 PCB 对于调试至关重要。 我通常建议先设置为 mOhm 范围3m 至100m、以实现零点、同时保持足够的瞬态性能。 您将不得不为您的应用增大或减小它。  

    还建议将电容器放置在该电阻器上方。  

    https://www.ti.com/lit/an/slyt194/slyt194.pdf

    我们可以进行增益相位测量、以查看确保器件保持稳定所需的确切值;但是、我们必须订购器件和 EVM 来满足该申请。

    至于输入电容器、数据表中未提及需要钽电容器、因此陶瓷输入电容器可能就足够了。 通常、在输入端放置一个1uF-10uF 电容器是一个好的设计做法。  

    此致!

    朱利耶特