This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:最大占空比

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235601/lm25149-q1-maximum-duty-cycle

器件型号:LM25149-Q1

大家好、

您能建议此器件的最大占空比吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    转换器将根据最短关断时间90ns 进入占空比。

    之后、器件将跳过一些关断时间脉冲以扩展占空比。

    最多可以跳过15个关断时间脉冲、因此 FSW 可以进行16分频。

    因此、最大占空比可以计算为[1 -(90ns*Fsw/16)]。


    但是、如果出现引导电容器放电和达到引导 UVLO、则会减少跳过的脉冲数、以便引导电容器可以再充电。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多