This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:外部热敏电阻的应用

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235899/bq27426-the-application-of-external-thermistor

器件型号:BQ27426

大家好、

我们的客户希望使用 BQ27426管理他们的电池。 有一些问题让我们感到困惑。

1.下图是否显示了外部温度测量? 如果他们想要使用此功能、他们应该将热敏电阻(10kΩ)放在电池组侧?

2.在"引脚功能"框中、bin 的类型是 DI (数字输入?)、我想知道为什么可以用数字引脚来检测热敏电阻的模拟值?  难道它不应该只读出两种结果:高和低?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:图像显示了一个外部温度传感器(RTHERM)(TS 位于右侧)。 应将其放在尽可能靠近电芯的位置。

    #2:它是一个双功能引脚。 电量监测计将其多路复用至内部电压 ADC 以测量温度(不是永久的、而是在测量周期中暂时的)。