This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-383:我对 TPS23754有一些问题、想要咨询

Guru**** 2521750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-420, PMP6812, TPS23754, TPS23754EVM-383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233590/tps23754evm-383-i-have-some-questions-about-tps23754-and-would-like-to-consult

器件型号:TPS23754EVM-383
主题中讨论的其他器件:PMP6812TPS23754

电感L1的作用是什么,是必需的吗?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Runtao、您好!
    希望您不介意、但是 E2E 会用英语来交流。


    在图中、您圈出了 L3、
    其用途是充当有源钳位正激式直流/直流转换器的输出电感器。 需要将该能量作为正向转换器的一个组件来存储能量。
    如果您要使用没有此输出电感器的反激式转换器、我建议 改用 TPS23754EVM-420 EVM。


    如果您问 L1、它的作用是低通 π 型滤波器。

    如果您还有其他问题、敬请告知、
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../vx700ar_5F00_230600.pdfI使用了反激式拓扑、您能帮助查看原理图吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Runtao、
    我是否可以知道您在 U49使用的是什么变压器?
    我不熟悉此 EP_T838S、找不到有关它的任何信息、但它似乎是一个 正激 设计过程。
    如果可以、您能否发送该组件的数据表?

    似乎次级侧上的大多数连接仍然是正向拓扑、
    您需要针对以下情况进行调整: 反激式 拓扑。

    PMP6812 是采用反激式拓扑以提供12V 输出的 TPS23754的参考设计:
    https://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP6812
    该原理图可以根据您的需求提供更好的参考。

    谢谢!
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../EP_2D00_T838S_FC7F7E818C5B74657F62A48B664E2800_4_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

        我发现 PMP6812的转换效率比 TPS23754EVM-383的转换低约4%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Runtao、  


    是的、确实。 如果您希望 TPS23754EVM-383设计的更高效率、那么您将具有 正激式拓扑、因为它具有正激式转换器设计。

    因此、您将需要实施您首先询问过的 L3电容器、并遵循 EVM 原理图中描述的其余连接。

    此致!
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

      感谢您的重播。为了提高转换效率、将使用有源正向钳位。您可以帮助检查电路吗?

      另一方面、在参考 TPS23754EVM-383的设计时、我是否可以进行一些调整? VCC 输入使用反激式模式、其他地方参考 TPS23754EVM-383。

    e2e.ti.com/.../7510.vx700ar_5F00_230600.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

       关于"另一件事、我在参考 TPS23754EVM-383的设计时是否可以进行一些调整?"的回答 VCC 输入使用反激式模式、其他地方参考  TPS23754EVM-383。 具体指 以下图纸。

     e2e.ti.com/.../4604.vx700ar_5F00_230600.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Runtao、  
    是的、我认为您的调整会起作用、如果您切换 VD3和 R197的阶数、那么它们将遵循 以下图表:

    否则、您的所有联系对我来说都很好!

    此致!
    莎拉