This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:BQ2962 IC

Guru**** 2810945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237468/bq2962-bq2962-ic

器件型号:BQ2962

您好!

IC BQ2962的数据表指出过压保护阈值可以在3.85V 到4.60V 之间变化,欠压阈值保护可以在2V 到3.5V 之间变化。 如何购买过压阈值电压为4.25V、欠压阈值电压为3.35V 的 IC BQ2962来进一步进行我的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Savita 您好!

    它们都是在出厂时设置的。 要查看我们发布的所有器件、请参阅 第 5节器件比较表 以查看是否有任何器件可能与您的应用匹配。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙