This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:如何保护输出电压侧过压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPD4S014, TPD4S214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237128/tps2547-how-to-protect-vout-side-overvoltage

器件型号:TPS2547
主题中讨论的其他器件: TPD4S014TPD4S214

大家好、

客户想知道是否需要在  TPS2547输出端添加一个 OVP (如果最终用户添加一个>5V 的电源)、如何对其进行保护?

  1. 钳位二极管或  OVP 部件?
  2. TI 的另一部分、 在功能上与 TPS2547RTER 兼容、但具有 内置 OVP 保护吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户担心电源电压高于5V (高于 TPS2547的5.5V 最大工作输入电压)、TPD4S214将与用于 OVP 的 TPS2547 (或 TPD4S014)兼容。

    您还可以查看符合您规格的 TVS 二极管。 TI 提供的 ESD 和浪涌保护 USB 指南位于以下位置:

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf82a/slvaf82a.pdf

    此致、

    C·吉莱特