This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:如何连接 AGND 和 PGND

Guru**** 2523150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236999/tps54a20-how-to-connect-agnd-and-pgnd

器件型号:TPS54A20

您好、TI 专家。

我想知道如何连接 AGND 和 PGND。

对于模拟和高电流、GND 是独立的、但最终它们是连接的。

因此、我想请您告诉我建议连接的位置。

查看规格第20页、7.3.16、可以看到 VG-应该连接到 PGND 和 AGND、我认为应该连接它。

我提出这个问题是因为我甚至看了"布局建议"之后都不明白。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议您在 IC 下方 PCB 的单点处连接 AGND、PGND 和 VG-。

    正如数据表第33页的布局建议(图62)所示、VG-引脚通过顶层迹线连接到 AGND、该迹线也通过顶层迹线连接到 PGND。 这些走线需要位于同一层才能连接三个引脚。

    此外、如果查看《TPS54A20 SWIFT 降压转换器评估模块用户指南》、第14页的图3.1、您会看到这三个引脚是通过一条迹线连接的。 我还建议查看此布局以用作您自己的示例。