This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:P2P 器件与 LDI1117-3.3U 竞争

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237099/tlv1117-p2p-part-to-compete-with-ldi1117-3-3u

器件型号:TLV1117

大家好、  

您能不能帮助检查我们是否有 P2P 器件与 LDI1117-3.3U 竞争

采用 SOT-89封装、输出容量为1.35A。

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、  

    我们唯一的 P2P 选项是 LM317LIPK 、但它为100mA。  

    希望这对您有所帮助!

    谢谢。

    -吉米