This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843:升压转换器设计

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237369/uc1843-boost-converter-design

器件型号:UC1843

您好!

您能否说明一下该芯片(UC1843)是否可用于升压转换器以满足以下要求?

输入电压范围:+20VDC 至+140VDC

输出电压:+70VDC  

输出电流:0.9A

当输入电压高于 Vout 时、我们希望通过 Vin。

谢谢!

约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UC1843可用于升压转换器。  

    看起来您的规格更像是降压/升压或 SEPIC。 UC1843也可以使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏发您好!

    感谢您的及时响应。

    我想把这块芯片用在电感的升压配置中(无隔离)、没问题吧?

    当输入电压大于输出电压时、该芯片能通过输入电压到输出电压吗?

    谢谢!

    约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 Vin > Vo 时、IC 将停止脉冲。 Vin 将通过升压二极管连接到 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Hong Huang。

    可否确认、当 Vin 变为大于 Vout、然后 Vin 变回小于 Vout 时、芯片会开始调节吗?

    您是否具有此芯片的 Ltspice 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、芯片将返回到调节 Vout。

    否、我们不支持 LTspice。